Los fabricantes que buscan virtualizar aplicaciones pequeñas ahora tienen una solución diseñada para ellos. El nuevo dispositivo VersaVirtual de Rockwell Automation ofrece todas las capacidades informáticas, de redes y almacenamiento necesarias para implementar y mantener hasta 15 máquinas virtuales en un dispositivo listo para usar.
El VersaVirtual appliance ayuda a ahorrar tiempo y dinero al virtualizar aplicaciones de dos maneras clave. Sus principales beneficios son:
- Evita las posibles trampas de una arquitectura virtualizada a modo “hágalo usted mismo”. Las soluciones locales pueden tardar semanas en implementarse y requieren trabajar con múltiples proveedores. El VersaVirtual appliance prediseñado llega pre configurada a la ubicación del usuario, donde se puede implementar en pocas horas. Y en lugar de tratar con múltiples proveedores, los usuarios de dispositivos VersaVirtual appliance tienen un número al que llamar para solicitar asistencia.
- Proporciona capacidades similares a las de un Centro de Datos Industrial, pero con costos y complejidad reducidos para aplicaciones más pequeñas. Esto puede romper las barreras a la virtualización para las empresas que se enfrentan a la complejidad de la solución, la falta de habilidades o recursos, y los costos de infraestructura.
- Cuenta con un año de monitoreo y administración remotos incluidos que los usuarios pueden recibir las 24 horas del día para ayudar a prevenir el tiempo de inactividad. Los clientes también recibirán soporte de profesionales certificados de TI/TO que tienen un tiempo de respuesta promedio de tres minutos para ayudar a resolver problemas técnicos.
- Disponible en la región América Latina a partir de Septiembre 2020.
Para mayor información consulte https://ab.rockwellautomation.com/es/Computers/Integrated-Display-Computers/VersaVirtual-Appliance O contacte a su representante de ventas local.