Recommended For You
Los fabricantes de alimentos y bebidas se ven sometidos constantemente a la presión de envasar una mayor variedad de productos con más tipos de envases sin que la productividad se vea perjudicada. Ahora pueden responder a estas tendencias y a la vez aumentar el rendimiento mediante el nuevo sistema de seguimiento inteligente de estructura pequeña iTRAK 5730 de Rockwell Automation. El sistema utiliza la tecnología de carrito independiente para apoyar la implementación de máquinas inteligentes, flexibles y eficientes.
La tecnología de carrito independiente ofrece numerosas ventajas sobre los tradicionales transportadores de engranaje, cadena y correa, incluyendo la flexibilidad ilimitada que proporciona a las máquinas, una mejor rastreabilidad y un mayor tiempo productivo. Al utilizar la propulsión magnética, los carritos controlados individualmente pueden ponerse en marcha y detenerse rápidamente con una alta precisión, lo que reduce el desgaste de la máquina y aumenta la eficiencia energética. La tecnología también permite gestionar de manera rápida los cambios utilizando perfiles de movimiento preconfigurados que se pueden implementar con solo presionar un botón en una HMI.
El sistema iTRAK 5730 es el que menos espacio ocupa de toda la línea de productos con tecnología de carrito independiente de Rockwell Automation. Tiene un paso mínimo de 50 mm, lo que lo hace ideal para aplicaciones de envasado primario, como el embalaje en bolsas continuas, el encartonado de carga por extremo y el envasado en bolsas formadas, rellenadas y selladas. El sistema también se integra fácilmente en la arquitectura de un fabricante, y proporciona una analítica que ayuda a optimizar el uso de la energía, a monitorear el desgaste de las piezas y a reducir el tiempo improductivo.
“El sistema iTRAK 5730 amplia las ventajas de flexibilidad y productividad de iTRAK para atender a una demanda cada vez mayor de productos de alimentos y bebidas personalizados”, expresó Michaela Kaufmann, gerente de productos de iTRAK en Rockwell Automation. “Esta tecnología es realmente escalable. El sistema puede tener un paso de tan solo 50 mm en una pequeña máquina independiente o crecer hasta 100 metros y formar parte de una línea larga y compleja”.
Además de ofrecer una forma más inteligente de control de movimiento, el iTRAK 5730 también ofrece seguridad integrada. Características como la desconexión de par segura, el paro seguro 1, una clasificación de seguridad SIL 3, PLe y la capacidad de crear zonas seguras ayudan a aumentar la confianza en la seguridad de las máquinas. Las zonas de seguridad, por ejemplo, pueden aumentar la seguridad sin perjudicar la productividad al permitir que el movimiento continúe fuera de la zona de seguridad, incluso después de que haya habido un disparo dentro de la zona de seguridad.
Además, las funciones de simulación permiten a los usuarios calcular el rendimiento del sistema iTRAK 5730. Los usuarios también pueden crear un gemelo digital que les ayude a diseñar, poner en marcha y hacer demostraciones del sistema de manera virtual, así como a capacitar virtualmente a los trabajadores. Las bibliotecas estandarizadas y orientadas a objetos también ayudan a crear una experiencia de usuario coherente y a reducir el tiempo de lanzamiento al mercado.
Publicado 24 de agosto de 2020