- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Cláusulas admitidas por la instrucción SELECT
SELECT
- FROMIMPORTANTE:Las subconsultas están permitidas para la cláusulaFROMy el predicadoIN.La cláusulaFROMes obligatoria. El resto de cláusulas son opcionales.Las cláusulas deben tener el siguiente orden:FROM,WHERE,GROUP,HAVING,ORDER,LIMIT.
- JOIN
- AS(alias de tablas y columnas, permite identificadoresregularydelimited)
- WHERE
- GROUP BY
- ORDER BY
- Función de ajuste (COUNT,MAX,MIN,AVG,SUM)
- HAVING
- LIMITCONSEJO:Puede usar la varianteLIMIT OFFSETpara limitar el número de registros. El desplazamiento es opcional y su valor predeterminado es0.Por ejemplo,SELECT * FROM Table1 LIMIT 1000 OFFSET 10devuelve 1000 registros a partir del número de registro 10.
Entregue su opinión