- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Esquema de receta
Conjunto de variables/ingredientes con los que se pueden configurar una o más recetas
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Almacén | Store | Base de datos donde se almacenan las recetas | |
Nombre de la tabla | TableName | Nombre para asignar a la tabla de la base de datos que contiene las recetas. Si está vacío, el nombre de la tabla corresponde al BrowseName del esquema de receta | |
Nodo de destino | TargetNode | Nodo primario dentro del cual se deben seleccionar variables que usar como ingredientes | |
Tiempo de espera | Timeout | Tiempo de espera para cargar valores de los ingredientes de FactoryTalkOptix a las variables de campo | |
Raíz | Root | Elemento raíz del esquema de receta |
Métodos
Crear receta
- BrowseName
- CreateRecipe
Crea una nueva receta
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
NewBrowseName | Nombre de la nueva receta | |
ParentId | NodeId del nodo primario del nodo del modelo de edición | |
ReferenceTypeId | ||
NamespaceIndex | Índice del espacio de nombres |
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
NewRecipeId | ID de la nueva receta |
Ejecutar receta de refactorización
- BrowseName
- RefactorRecipe
Refactorizar receta a un nuevo esquema
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
Recipe |
Crear EditModel desde la receta
- BrowseName
- CreateEditModelFromRecipe
Crea un EditModel nuevo desde un esquema de receta
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
SourceRecipe | Receta de origen | |
TargetNode | Receta de origen que se utilizará como modelo | |
NewBrowseName | Nuevo BrowseName | |
InPlaceEdit | Edición en contexto | |
ParentId | NodeId primario | |
ReferenceTypeId | NodeId de tipo de referencia | |
NamespaceIndex | Índice del espacio de nombres |
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
NewModelId | ID del nuevo esquema de receta |
Crear EditModel desde el esquema
- BrowseName
- CreateEditModelFromSchema
Cree un modelo de edición con los ingredientes del esquema de receta
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
TargetNode | Nodo del modelo de edición | |
NewBrowseName | Nuevo BrowseName del modelo de edición | |
InPlaceEdit | Edición en contexto | |
ParentId | NodeId del nodo primario del nodo del modelo de edición | |
ReferenceTypeId | ||
NamespaceIndex | Índice del espacio de nombres |
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
NewModelId |
Copiar
- BrowseName
- Copy
Copie en el modelo de edición los valores de los ingredientes del controlador
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
SourceNode | Nodo de origen de valores de los ingredientes en el PLC | |
DestinationNode | Nodo del modelo de edición de destino para valores | |
ErrorPolicy | Criterios de error |
Copiar desde el modelo de edición
- BrowseName
- CopyFromEditModel
Copiar una receta desde el modelo de edición
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
EditModelNode | Nodo del modelo de edición | |
DestinationNode | Nodo del modelo de edición de destino para valores | |
ErrorPolicy | Criterios de error |
Crear receta
- BrowseName
- CreateStoreRecipe
Agregue una fila en la base de datos para una nueva receta
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
NewRecipeName | Nombre de la nueva receta |
Eliminar receta en el almacén
- BrowseName
- DeleteStoreRecipe
Elimine una receta en la base de datos
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
RecipeName | Nombre de la receta que se va a eliminar |
Crear EditModel desde la receta almacenada
- BrowseName
- CreateEditModelFromStoreRecipe
Cree un modelo de edición desde los ingredientes y los valores relativos de una receta almacenada en la base de datos
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
SourceRecipeName | Nombre de la receta en la base de datos | |
TargetNode | Nodo del modelo de edición | |
NewBrowseName | BrowseName del modelo de edición | |
ParentId | NodeId del nodo primario del modelo de edición | |
ReferenceTypeId | ||
NamespaceIndex | Índice del espacio de nombres |
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
NewModelId |
Copiar desde la receta almacenada
- BrowseName
- CopyFromStoreRecipe
Copie los valores de una receta existente en la base de datos en el modelo de edición
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
RecipeName | Nombre de la receta en la base de datos | |
DestinationNode | Nodo del modelo de edición de destino | |
ErrorPolicy | Criterios de error |
Copiar en la receta del almacén
- BrowseName
- CopyToStoreRecipe
Copie los valores de la receta en el modelo de edición para la receta de la base de datos
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
SourceNode | Nodo del modelo de edición de origen | |
RecipeName | Nombre de la receta en la base de datos | |
ErrorPolicy | Criterios de error |
Eventos
Evento de aplicación de receta
- BrowseName
Evento que se activa cuando se aplica la receta actual
Entregue su opinión