- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Autenticación
Seleccione los modos de autenticación de usuario disponibles en tiempo de ejecución y configure la política de contraseñas necesaria para los usuarios definidos en
FactoryTalk Optix Studio
.Modos de autenticación
Dependiendo del modo de autenticación seleccionado, estos tipos de usuarios pueden iniciar sesión en tiempo de ejecución:
Tipo de usuario | Descripción |
---|---|
Modelo | Usuarios creados en FactoryTalk Optix Studio . |
Local | Usuarios de equipos locales. |
Dominio | Usuarios de Active Directory o LDAP. Los usuarios de dominio pueden conectarse a Aplicaciones FactoryTalk Optix a través de estas convenciones de nombre de usuario:
|
Según el sistema operativo cliente, se admiten diferentes modos de autenticación:
Sistema operativo | Autenticación de modelo | Autenticación local | Usuarios de Active Directory | Autenticación del servidor LDAP |
---|---|---|---|---|
Windows | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubuntu 22 | ![]() | ![]() |
Asignación de usuarios y grupos de dominio
Usuarios y grupos nuevos:
- Si un usuario de dominio inicia sesión en tiempo de ejecución, se crea un usuario de modelo correspondiente.
Usuarios y grupos existentes:
- Los grupos de modelo existentes se asignan a los grupos de dominio correspondientes.
- Los usuarios de modelo existentes se asignan a los usuarios de dominio correspondientes si el nombre de usuario de modelo coincide con el nombre de usuario de dominio y la variable de dominio en el nodo de modelo del usuario.
Pertenencia a grupos editados:
- Si un usuario de dominio ya no se encuentra en un grupo de dominio, el usuario de modelo correspondiente se quita del grupo de modelos correspondiente.
- Si un usuario de dominio se convierte en un miembro de un grupo de dominio, el usuario de modelo correspondiente se agrega al grupo de modelos correspondiente.El usuario del modelo correspondiente se agrega al grupo de modelos correspondiente si el grupo de dominio existe en el modelo.
Usuarios y grupos eliminados:
- Si se quita un usuario de dominio de un grupo y el usuario modelo correspondiente pertenece al grupo de modelos, el usuario se quita del grupo de modelos después de iniciar sesión correctamente.
Políticas de contraseñas
Requisitos que hay que cumplir:
- La vigencia de contraseña mínima y máxima
- Longitud mínima de la contraseña
- La necesidad de establecer contraseñas únicas
CONSEJO:
Las políticas de contraseñas solo afectan a los usuarios de modelo.
Entregue su opinión