Establecer el tiempo de sondeo de variables dinámicas para los controladores

Establecer el tiempo de sondeo de variables dinámicas para los controladores

Establezca el intervalo de tiempo entre las lecturas de los valores de etiquetas de los controladores en tiempo de ejecución.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione
    NativePresentationEngine
    o
    WebPresentationEngine
    .
    Para obtener más información, consulte Motores de presentación.
  2. En
    Propiedades
    , establezca el
    Tiempo de sondeo de variables dinámicas
    .
    CONSEJO: Establezca el tiempo de sondeo entre un muestreo y el siguiente en el formato HHHH:MM:SS.MS.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal