Convertidor de unidades de ingeniería

Convertidor de unidades de ingeniería

Use el convertidor de unidades de ingeniería para convertir los valores de datos sin procesar en valores a escala basados en un rango de valores personalizables.
CONSEJO: Por ejemplo, el convertidor de unidades de ingeniería puede transformar valores de 0 a 65 535 suministrados por un sensor de temperatura en los valores correspondientes en una escala de -20 a +70. La entrada de un convertidor de unidades de ingeniería suele ser un vínculo dinámico a una etiqueta importada.

Propiedades

Propiedad
Descripción
Mínimo no procesado
Valor mínimo de datos sin procesar.
Máximo no procesado
Valor máximo de datos sin procesar.
Mínimo a escala
Valor convertido mínimo.
Máximo a escala
Valor convertido máximo.
Modo
La dirección del vínculo dinámico:
  • Se lee del nodo de origen al primario.
  • Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
  • Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.
IMPORTANTE: El convertidor no opera si no se especifican valores en las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
, y no hay ningún vínculo dinámico para la variable de entrada.
Si...
Entonces...
Las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
no están establecidas.
El convertidor asume que hay una variable analógica establecida en la entrada a través de un vínculo dinámico. Las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
están establecidas en
Límite bajo
y
Límite alto
de la variable analógica de entrada respectivamente.
Las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
están establecidas.
El convertidor tiene en cuenta las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
y omite los valores de
Límite bajo
y
Límite alto
de la entrada de la variable analógica.
Solo está establecida la propiedad
Mínimo no procesado
o
Máximo no procesado
.
El convertidor asume que hay una variable analógica establecida en la entrada mediante un vínculo dinámico y omite las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
. Las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
están establecidas en
Límite bajo
y
Límite alto
de la variable analógica de entrada respectivamente.

Origen

Una variable que contiene un valor sin procesar que se convertirá.

Salida

Un valor a escala basado en la conversión lineal configurada.

Ejemplo

Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal