Configurar un evento de transición de rango

Configurar un evento de transición de rango

Active métodos si el valor de una variable o propiedad de un objeto está dentro o fuera de un rango específico.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto o una variable.
  2. En
    Propiedades
    , haga clic con el botón secundario en una variable o una propiedad y seleccione
    Nuevo
    Evento de transición de rango
    .
    CONSEJO: Si es necesario, seleccione
    Add
    para agregar una variable.
  3. En
    Eventos
    , desde
    Transición
    , seleccione:
    • En (exclusivo)
    • Fuera (exclusivo)
    • En (inclusivo)
    • Fuera (inclusivo)
    Elemento
    Descripción
    Rango
    Transición de valor
    Ejecución del método
  4. Establezca la propiedad
    De
    .
    CONSEJO: Puede introducir el valor de umbral o agregar un vínculo dinámico al valor de umbral. Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  5. Establezca la propiedad
    A
    .
    CONSEJO: Puede introducir el valor de umbral o agregar un vínculo dinámico al valor de umbral. Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  6. Junto a
    VariableTransitioned
    , seleccione
    Add
    .
  7. Seleccione un método:
    • Para métodos globales, expanda
      Comandos
      .
    • Para métodos locales, expanda los nodos que exponen métodos (por ejemplo, un nodo
      CuadrículaDeDatos
      expone un método
      Actualizar
      ), o expanda el nodo relacionado con un NetLogic específico.
  8. (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
  9. (Opcional) Seleccione métodos adicionales.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal