Crear un evento personalizado

Crear un evento personalizado

Para agregar un evento personalizado o de cambio, agregue un evento externo a un objeto.
Los eventos externos le permiten gestionar eventos de objeto.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto que desea que contengá el evento externo.
  2. En
    Propiedades
    , junto a
    Eventos
    , seleccione
    Add
    Agregar evento externo
    .
  3. Seleccione el evento para gestionar los eventos de otro objeto.
  4. Elija
    Seleccionar
    .
    El nuevo evento aparece en
    Eventos
    .
  5. Para vincular un método al evento, junto al evento, seleccione
    Add
    Agregar nuevo método
    y, a continuación, seleccione el método.
  6. Elija
    Seleccionar
    .
  7. (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal