- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Propiedades extendidas
Use las propiedades extendidas para agregar información adicional a etiquetas y tipos de datos.
Las propiedades extendidas ayudan a reducir el número de etiquetas que se deben crear. Si se configura una etiqueta individual con propiedades extendidas, utilice las propiedades extendidas en esta etiqueta para mostrar el nombre, la descripción, las unidades de ingeniería, los límites y los valores de estado de la etiqueta.
Las propiedades extendidas incluyen:
- Nombre
- El nombre de la etiqueta o del tipo de datos, limitado a 40 caracteres.
- Descripción
- La descripción de la etiqueta o del tipo de datos, limitada a 128 caracteres.
- Unidades de ingeniería
- Unidades de medida, como grados centígrados, libras y libras por pulgada cuadrada, asociadas a una etiqueta, estructura de etiquetas o miembro de la matriz. La unidad de ingeniería está limitada a 80 caracteres.
- Mínimo
- El valor mínimo (bajo) de una etiqueta, estructura de etiquetas o miembro de la matriz. Utilice Mínimo con la propiedad Máximo para crear un límite alto y otro bajo para una etiqueta DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT y USINT. El valor de la propiedad Mínimo debe ser inferior o igual al valor de la propiedad Máximo.
- Máximo
- El valor máximo (alto) de una etiqueta, estructura de etiquetas o miembro de la matriz. Utilice Máximo con la propiedad Mínimo para crear un límite alto y otro bajo para una etiqueta DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT y USINT. El valor de la propiedad Máximo debe ser mayor o igual al valor de la propiedad Mínimo.
- Estado 0
- El identificador Estado 0 asociado con la etiqueta, estructura de etiquetas o miembro de la matriz. Utilice Estado 0 junto con la propiedad Estado 1 para describir dos estados de una etiqueta BOOL. Por ejemplo, Estado0 es Iniciar y Estado1 es Detener para un estado. El identificador está limitado a 80 caracteres.
- Estado 1
- El identificador de Estado 1 asociado con la etiqueta, estructura de etiquetas o miembro de la matriz. Utilice Estado 1 con la propiedad Estado 0 para describir los dos estados de una etiqueta BOOL. El identificador está limitado a 80 caracteres.
Las propiedades extendidas disponibles para una etiqueta seleccionada dependen del tipo de datos de la etiqueta. El dispositivo HMI no muestra las propiedades extendidas de la función de paso a través de las etiquetas de Logix Designer con alias.
Entregue su opinión