- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Vídeo
Reproduce un vídeo en tiempo de ejecución.
Caso de uso
Utilice vídeos incrustados para explicar un procedimiento manual.
Formatos de vídeo compatibles
El formato de vídeo compatible con FactoryTalk®Optix™
depende de su sistema operativo.En
Windows®
, se admiten los siguientes formatos de vídeo:- Vídeo DV
- H.264
- H.263 (perfil de referencia H.264 compatible con el modo de encabezado de vídeo corto MPEG-4 Pt2)
- MJPEG
- MPEG-4 Part 2
- MPEG-4 v1/v2/v3
- Windows Media Video (WMV)
Para obtener más información, consulte https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/supported-media-formats-in-media-foundation
En Ubuntu, los siguientes formatos están disponibles de forma predeterminada, sin complementos de terceros:
- ASF
- AVI
- 3GP/MP4/MOV
- FLV
- MPEG-PS/TS
- MKV/WEBM
- MXF
- OGG
CONSEJO:
En Ubuntu,
FactoryTalk Optix
utiliza las capacidades de GStreamer, que se pueden ampliar a través de complementos de terceros, para admitir formatos de vídeo adicionales.Es posible que se requiera una configuración manual para habilitar o instalar dichos componentes en la máquina de destino.
En OptixPanels se admiten los mismos formatos de vídeo, pero no se pueden instalar complementos adicionales.
Entregue su opinión