Bibliotecas

Bibliotecas

Las bibliotecas contienen definiciones de objetos que puede agregar a los proyectos.

Tipos de biblioteca

Tipo
Descripción
Bibliotecas de plantillas
Biblioteca predeterminada de objetos que no se puede editar ni quitar. Se proporcionan bibliotecas de plantillas para:
  • GraphicElements
    Ilustraciones de objetos que puede incluir en la pantalla de la aplicación en tiempo de ejecución para proporcionar un contexto adicional, como un diodo emisor de luz (LED), una válvula de mariposa y tanques reactores.
  • Misc (Objetos diversos)
    Componentes que realizan operaciones dentro de la aplicación de tiempo de ejecución, como registradores, alarmas y convertidores.
  • Scripts
    Código predefinido que ejecuta funciones en la aplicación en tiempo de ejecución, como notificaciones, contadores y transferencia de datos.
  • StyleSheets
    Tema predefinido que define el aspecto de las páginas de la aplicación en tiempo de ejecución, como una luz, un tema oscuro y un tema inspirado en el material.
  • Widgets
    Objetos con los que el usuario puede interactuar en la aplicación en tiempo de ejecución, como un formulario de inicio de sesión, una cuadrícula de alarmas y un selector de colores.
Biblioteca personalizada
Biblioteca creada por un usuario que contiene un conjunto de objetos seleccionados de las bibliotecas de plantillas o personalizados para escenarios específicos de automatización.
CONSEJO: Para encontrar una plantilla rápidamente, seleccione cualquier elemento en
Componentes
y empiece a escribir.

Repositorios de bibliotecas

Puede almacenar bibliotecas localmente o en un repositorio Git remoto. Las bibliotecas están disponibles en todos los proyectos de
FactoryTalk Optix
.
Las bibliotecas se guardan en la carpeta
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
.

Actualizaciones de la biblioteca

Las bibliotecas y los objetos de las bibliotecas están vinculados a la versión del software
FactoryTalk Optix
con el que se configuraron originalmente. Al instalar una versión actualizada,
FactoryTalk Optix
actualiza las bibliotecas de plantillas incorporadas para que sean compatibles con el nuevo software.
Si el proyecto contiene bibliotecas personalizadas que utilizan componentes que cambian en la versión actualizada de
FactoryTalk Optix
, actualice manualmente las bibliotecas personalizadas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal