- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Rutas de acceso
Puede utilizar métodos abreviados de rutas de acceso durante el desarrollo de la lógica de la aplicación.
Acceso directo | Descripción |
---|---|
%PROJECTDIR% | Directorio que contiene los archivos transferidos en tiempo de ejecución (imágenes, documentos, etc.). Ejemplo: C:\Users\ UserName \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ ProjectName |
%APPLICATIONDIR% | Directorio que contiene los objetos que se utilizan en tiempo de ejecución, incluidos los siguientes objetos:
|
%USB ,N %donde N es un número asociado al dispositivo USB. | Ruta de acceso a un dispositivo USB específico conectado al dispositivo de destino. |
ruta de acceso
Entregue su opinión