- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Configurar un esquema de recetas
Configure un esquema de recetas con un asistente.
- En la barra de herramientas, seleccione.Abrir página de panel
- En el panel central, seleccioneConfigurar una receta.
- Seleccione una receta existente o cree una nueva:
- Para crear una receta:
- SeleccioneNueva receta.
- EditeNombre.
- Complete elNodo de destino.El nodo de destino define los ingredientes del esquema de receta. El nodo de destino puede ser cualquier nodo de proyecto que contenga las variables deseadas.Por ejemplo, el nodo de destino puede ser:
- La carpetaModelo
- Un objeto dentro de la carpetaModelo
- Un nodo que contiene variables de uno o varios controladores
CONSEJO: En un proyecto complejo, para definir las variables contenidas en varios nodos como ingredientes de un esquema de recetas, cree un objeto dedicado en la carpetaModeloy agregue variables dentro de él. A continuación, cree un vínculo dinámico entre las variables y los ingredientes. Si el objeto se selecciona como nodo de destino, la selección de los ingredientes del esquema de recetas es intuitiva porque solo se muestran las variables a las que se hace referencia en el objeto. - SeleccioneSiguiente.
- Para editar una receta existente:
- Seleccione una receta existente.
- Edite las propiedades de la receta.
- Para duplicar una receta existente:CONSEJO: Duplicar una receta existente le permite crear rápidamente una nueva receta a partir de la receta existente.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en una receta disponible y seleccioneDuplicar.
- Si es necesario, edite las propiedades de la receta.
- SeleccioneSiguiente.
- Seleccione una base de datos existente o configure una nueva base de datos:
- Para utilizar una base de datos existente:
- Seleccione una base de datos existente.
- Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
- SeleccioneSiguiente.
- Para crear una base de datos:
- SeleccioneNueva base de datos.
- Si es necesario, edite los camposNombreyTipo.
- SeleccioneSiguiente.
- Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
- SeleccioneSiguiente.
- Para duplicar una base de datos disponible:CONSEJO: La duplicación de una base de datos existente le permite crear rápidamente una base de datos a partir de la base de datos existente.
- Haga clic con el botón derecho en una base de datos disponible y seleccioneDuplicar.
- Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
- SeleccioneSiguiente.
- Seleccione los parámetros de receta que usará.CONSEJO: Puede mostrar u ocultar variables (parámetros) anidadas en otras variables con el conmutadorVariables anidadas. Puede encontrar rápidamente los parámetros que desee seleccionar utilizando el campoBuscar.
- SeleccioneSiguiente.
- Revise la configuración.
- SeleccioneSalir.
esquema
esquema de receta
Entregue su opinión