- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Duplicar un esquema de recetas
Duplique un esquema de recetas existente para que el nuevo esquema se base en el esquema antiguo.
- En la barra de herramientas, seleccione.Abrir página de panel
- En el panel central, seleccioneConfigurar una receta.
- Haga clic con el botón derecho en el esquema de recetas disponible y seleccioneDuplicar.
Si es necesario, edite el esquema de recetas duplicado. Consulte Editar un esquema de recetas.
duplicar
Entregue su opinión