- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Crear un informe
Para crear un informe, agregue el objeto del informe a la
Vista del proyecto
.- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enInformesy, a continuación, seleccione .Informesaparece en la#Vista del proyecto.
- Para cambiar el nombre del informe, en laVista del proyecto, pase el cursor por encima del informe, seleccionee introduzca un nuevo nombre.
- Para cambiar el formato de todas las páginas del informe, edite los valores dePropiedades.
- En laVista del proyecto, expanda el informe.
- En laVista del proyecto, en el informe, seleccioneEncabezadoy edite los valores dePropiedadespara cambiar el aspecto del encabezado.
- Agregue secciones de panel al informe:
- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enSeccionesy seleccione .
- SeleccioneSecciónDelPanely edite los valores de#Propiedadespara cambiar el aspecto de la sección del panel.
- Agregue una sección de cuadrícula de datos:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enSeccionesy seleccione .
- SeleccioneSecciónDeCuadrículaDeDatosy, en#Propiedades, seleccione los datos que se mostrarán y cambie el aspecto predeterminado.
- Para agregar una columna, junto aColumnas, seleccioney seleccioneColumna de textooColumna de imagen.
- Para configurar una columna, en la columna enPropiedades, establezca el título y cambie el aspecto predeterminado.
- Para quitar una columna, junto a la columna, seleccione.Eliminar
CONSEJO: Para garantizar que el informe se genere según lo esperado, asegúrese de que cada sección de la cuadrícula de datos tenga datos que mostrar. - Para agregar un salto de página, en laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enSeccionesy seleccione .
- SeleccionePie de páginay edite los valores dePropiedadespara cambiar el aspecto del pie de página.CONSEJO: Para diseñar la interfaz de usuario del encabezado, la sección del panel, la sección de la cuadrícula de datos o el pie de página, expanda el informe enVista del proyectoy, a continuación, haga doble clic en el objeto para editarlo en el editor del objeto.
informe
Entregue su opinión