- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Zonas horarias
La fecha y la hora de los eventos que se muestran en los objetos gráficos se registran en tiempo de ejecución en la zona horaria estándar.
FactoryTalk Optix
admite tres zonas horarias:- Zona horaria estándar UTC.
- Zona horaria local de la máquina que ejecuta elFTOptixApplication.
- Zona horaria de sesión admitida por aplicaciones en sesiones remotas.
El formato de fecha y hora sigue las especificaciones de
DateTime
de tipo de datos de OPC UA.Las propiedades del objeto
BaseEventType
que administran eventos de fecha y hora son:
Propiedad | Tipo de datos | Descripción |
---|---|---|
Hora | UtcTime | Fecha y hora de la zona horaria estándar UTC + 0. |
LocalTime | TimeZoneDataType | Desplazamiento en minutos entre la fecha y hora UTC y la fecha y hora local del dispositivo para la aplicación. Por ejemplo, en un dispositivo establecido en UTC + 2, el desplazamiento es de 120 minutos. Si corresponde, el desplazamiento puede incluir DaylightSavingInOffset . |
TimeZoneOffset | TimeZoneDataType | Desplazamiento de sesión de UTC + 0 para la fecha y hora. |
zona horaria
Entregue su opinión