- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Asignar un grupo a un usuario o rol
Asigne grupos a usuarios y roles para crear una jerarquía de usuarios con derechos y privilegios asignados.
- En la barra de herramientas principal, seleccioney, a continuación, seleccioneAbrir página de panelAdministrar usuarios y grupos.
- En la página del panel, realice una de las siguientes acciones:
- EnGrupos,arrastre un grupo a un usuario bajoUsuarioso a un rol bajoRoles. También puede arrastrar un usuario o un rol a un grupo. Mantenga pulsada las teclasMayúsoCtrlpara seleccionar y arrastrar selecciones consecutivas o múltiples.
- Seleccione uno o varios grupos, seleccioneAsignara usuarios o roles, seleccione los usuarios y roles, y después seleccioneAplicar.
CONSEJO:aparece junto a un usuario o rol que ya está asignado a un grupo. Puede agregar el grupo a un usuario o rol desde
Vista del proyectoarrastrando el grupo hasta el usuario o rol en laVista del proyecto.
El grupo aparece asignado al usuario o al rol en la página del panel.
Entregue su opinión