- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Modos de tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix
Cuando se implementa una aplicación, el modo en que
FactoryTalk Optix
se ejecuta depende de cómo se configure FactoryTalk Optix
Update Server durante la instalación.Los dos modos de
FactoryTalk Optix
son:- FactoryTalk Optix en ejecución como un modo de aplicación.Cuando FactoryTalk Optix se ejecuta como una aplicación, la aplicación implementada está accesible con el motor de presentación nativo y el motor de presentación web. Este modo lo suelen utilizar los usuarios locales que han iniciado sesión en el dispositivo o han accedido al HMI y los usuarios remotos que se conectan desde un cliente web si se agregó la presentación web.
- FactoryTalk Optix en ejecución como un modo de servicio.En este modo,FactoryTalk Optixejecuta la aplicación implementada como un servicio de Windows. El servicio se inicia cuando se inicia el dispositivo en tiempo de ejecución y ejecuta automáticamente la aplicación implementada. Este modo utiliza elMotor de presentación webque debe agregar a laVista del proyecto. Utilice este modo para interactuar con la aplicación mediante el explorador web de cualquier dispositivo que pueda acceder al dispositivo de tiempo de ejecución a través de una dirección de Ethernet IP. Sin unMotor de presentación web, la aplicación sigue ejecutándose sin mostrarse en una interfaz de usuario. Este modo se suele utilizar cuando la aplicación no tiene una interfaz de usuario, como una puerta de enlace de datos.CONSEJO: ElMotor de presentación nativono está admitido en el modo Tiempo de ejecución como servicio deFactoryTalk Optix.
CONSEJO:
Las
Aplicaciones FactoryTalk Optix
que utilizan el modo Tiempo de ejecución como servicio se implementan en C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService.Para utilizar cualquiera de los modos de tiempo de ejecución, instale las Herramientas de tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix en el dispositivo de tiempo de ejecución.Consulte la
Guía de instalación de FactoryTalk Optix
. Puede personalizar la instalación para instalar FactoryTalk Optix Runtime como un servicio. Si no instala FactoryTalk Optix Runtime como un servicio, se instala como una aplicación de forma predeterminada.Entregue su opinión