Configurar una alarma digital

Configurar una alarma digital

Configure una alarma booleana simple que le advierta de problemas con Motor1 en tiempo de ejecución.
CONSEJO: De forma predeterminada, una alarma digital se activa cuando su
Variable de entrada
es igual a 1.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Alarmas
    y seleccione
    Nuevo
    Alarma digital
    .
  2. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre la
    Variable de entrada
    y la variable
    Motor1Alarm
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. En
    Mensaje
    , introduzca un mensaje de advertencia.
    Por ejemplo, escriba
    Motor1 alarm
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal