Configurar un registrador de eventos de alarma

Configurar un registrador de eventos de alarma

Almacene los registros sobre eventos anteriores relacionados con alarmas en una base de datos.
  1. En el panel
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Almacenes de datos
    y seleccione
    Nuevo
    Base de datos incrustada
    .
  2. Pase el cursor por encima de
    BaseDeDatosIncrustada1
    , seleccione
    Edit
    y escriba
    AlarmDB
    .
  3. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  4. En , busque
    Alarms Event Logger
    .
  5. En
    Componentes
    , arrastre el
    Registrador de eventos de alarmas
    a
    Registradores
    en
    Vista del proyecto
    .
  6. Seleccione
    Cerrar
    .
  7. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    RegistradorDeEventosDeAlarmas1
    .
  8. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre
    Base de datos
    y
    ProjectName
    DataStores
    AlarmDB
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal