- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Desarrollar una solución para importar la UI
Utilice la comunicación OPC UA para importar la interfaz de usuario de otro proyecto y mostrar los valores de las variables seleccionadas.
Ejemplo de aplicación (servidor y cliente)

CONSEJO:
Descargar un proyecto de muestra:
ImportUI.zipRequisitos previos
- Cree un nuevo servidor. Consulte Crear un proyecto.
- Crear un nuevo cliente. Consulte Crear un proyecto.
CONSEJO:
El proyecto cliente importa datos del proyecto servidor.
- Para desarrollar el proyecto del servidor
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
- Para desarrollar el proyecto del cliente
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación (servidor y cliente)

Seleccione
para ejecutar los proyectos de servidor y cliente mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión