Desarrollar un botón para animar una imagen SVG

Desarrollar un botón para animar una imagen SVG

Configure un objeto de imagen SVG avanzada para animar la imagen en tiempo de ejecución.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
RotateImage.zip
Ejemplo de aplicación
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal