- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Ver los cambios confirmados
Vea los cambios realizados en el proyecto abierto visualizando el historial del proyecto.
- En la barra de herramientas, seleccione.Ver historial
- EnHistorial de versiones, seleccione una confirmación.CONSEJO:representa un cambio que se confirma en el repositorio local yHistorial localrepresenta un cambio que se inserta en el repositorio remoto.Historial remotoLos cambios que se han realizado en la confirmación aparecen resaltados.
- Expanda un objeto resaltado para ver los cambios realizados en el objeto.CONSEJO: Los valores que cambian en un objeto se tachan y una flecha apunta al nuevo valor.
Entregue su opinión