Agregar Edge App Broker a su proyecto

Agregar Edge App Broker a su proyecto

Asegúrese de que los siguientes elementos estén instalados en su sistema:
  • Edge App Broker
  • Aplicaciones Edge
CONSEJO: Para obtener Edge App Broker y las aplicaciones Edge, póngase en contacto con su representante de Rockwell Automation.
  1. En el proyecto, haga clic con el botón derecho en el nodo superior y seleccione
    Nuevo
    EdgeApplications
    .
  2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta
    EdgeApplications
    y seleccione
    Edge App Broker
    .
  3. En , configure el complemento Edge App Broker.
    Las aplicaciones de Edge App Broker disponibles dependen de lo que esté instalado en el sistema.
  4. Seleccione los modelos que desea que estén disponibles para el agente:
    1. En , seleccione
      Add
      .
    2. (Opcional) Cambie el nombre del modelo.
    3. Junto al modelo, seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      .
    4. En el menú, seleccione la carpeta que desea usar.
      Rockwell Automation recomienda utilizar el contenido de la carpeta
      Modelo
      para los modelos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.