Instalar y configurar Visual Studio Code

Instalar y configurar Visual Studio Code

Durante la instalación de Visual Studio Code, seleccione los componentes adicionales que admitirán varios lenguajes de programación para habilitar la implementación de IntelliSense.
Para obtener instrucciones sobre cómo instalar Visual Studio Code, consulte la documentación en línea.
  1. Después de instalar Visual Studio Code, vaya al catálogo de extensiones y agregue la compatibilidad con el lenguaje de programación
    C#
    .
    CONSEJO: Para obtener instrucciones sobre cómo agregar compatibilidad con lenguajes de programación, consulte la documentación en línea de Visual Studio Code.
  2. (Opcional) Agregue el complemento C# Snippets, que proporciona algunas herramientas rápidas para acelerar la escritura de código.
  3. Para comunicarse con un protocolo de transferencia de archivos (File Transfer Protocol, FTP) u otros dispositivos, como un lector de códigos de barras, por ejemplo, es posible que tenga que instalar otros paquetes y un administrador de paquetes, como la GUI del Administrador de paquetes de NuGet.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.