Idioma: Español
Webinar Help?
Contact Us
En este webinar usted podrá identificar las diferentes herramientas que Rockwell Automation posee para la implementación de analítica y control avanzado en la industria química, adicional, conocerá como puede realizar predicciones de los grados de avance de las reacciones, tecnología de machine learning y control avanzado que le permitirá modelar su proceso, prescribir el comportamiento de este y realizar correcciones en el sistema de control regulatorio, para lograr los resultados de mejora propuestos en una optimización como son incremento de la producción de hasta un 5%, reducción del consumo de energía hasta en un 5% y reducción de la variabilidad de la calidad hasta en un 50%.