A pesar de que las inversiones en fabricación inteligente están aumentando en miles de millones, muchas empresas carecen del liderazgo, la infraestructura y los trabajadores con las destrezas necesarias para implementar con éxito proyectos de transformación digital. El problema no solo afecta a las industrias pesadas. Un estudio de Gartner mostró que en todos los segmentos del mercado el 85% de los proyectos de big data terminan por fallar.
¿Cómo puede planificarse para una rápida transformación de la industria? Le ayudaremos a descubrir las prácticas recomendadas que debe seguir y los errores que debe evitar al implementar la transformación digital en todas sus operaciones.