Datos proyectados
Los datos proyectados son información que debe visualizarse bajo demanda en un terminal HMI. Dos parámetros comunes son tiempo de disparo y tiempo de restablecimiento.
- Tiempo de disparo avisa a un operario del tiempo restante antes de que se dispare la sobrecarga térmica en el dispositivo de protección de motor. Esta información debe presentarse de forma dinámica a un operario que esté viendo un terminal HMI cuando se alcance un nivel de tiempo.
- Tiempo de restablecimiento indica al operario durante cuánto tiempo tiene que enfriarse el motor antes de que pueda ejecutarse un comando de restablecimiento de disparo. Esta información debe presentarse de forma dinámica a un operario que esté viendo un terminal HMI tras un disparo de sobrecarga térmica.
Datos de operación
Los datos de operación son información que debe mostrarse también bajo demanda en un terminal HMI para el personal de mantenimiento. Parámetros como las horas de operación y el número de inicios son similares al piloto de “cambio de aceite” de un coche.
Cuando se supera una cantidad establecida de horas de operación o de inicios, se puede mostrar una pantalla de información para avisar proactivamente a los encargados del mantenimiento de que realicen su procedimiento de rutina.
Otras formas de datos de operación son el registro de disparos y el registro selectivo. Esta información la puede ver el personal de mantenimiento en un terminal HMI o en un navegador web cuando se produce un evento de disparo o de fallo.
Estos datos permiten conocer rápidamente el motivo del evento de disparo o de fallo y la información en tiempo real sobre tensión, corriente y alimentación eléctrica en el momento del disparo o del fallo para minimizar y resolver problemas del evento de tiempo improductivo no previsto.