Conéctese
Una de las mejores características de esta transformación digital es la mayor visibilidad. La adopción de una solución digital le permitirá ver el rendimiento de sus activos eléctricos en tiempo real, acelerando así la toma de decisiones y la resolución de problemas. Antes de que suene una alarma, su personal podrá recibir una alerta sobre un posible fallo e iniciar el proceso de reparación. Por lo tanto, el fallo no impactará la productividad ni el rendimiento de sus equipos.
Además, usted tendrá la capacidad de monitoreo remoto para mejorar directamente la seguridad del personal. Gracias a un sistema eléctrico inteligente e integrado, el personal incluso puede trabajar mediante el uso de un teléfono celular inteligente a una distancia segura de las posibles condiciones peligrosas que puede haber presentes cerca de los sistemas de alimentación.
Una solución integrada
Los datos unificados en tiempo real también permiten que su empresa entienda y gestione mejor su consumo de energía.
Estas ventajas están cambiando el panorama eléctrico en las industrias pesadas como la de petróleo y gas. Según un estudio de ARC Advisory Group, un 67 por ciento de las nuevas plantas implementaron dispositivos inteligentes como parte de su sistema eléctrico general.
Mientras más dispositivos inteligentes tenga integrados en su sistema eléctrico, mayor será la información que recibirá. Para avanzar un paso más, debe considerar combinar sus sistemas eléctricos y de procesos. Esta combinación de información proporciona una solución de control de alimentación y de procesos más productiva e integrada.
Las nuevas soluciones digitales de alimentación conectan con agilidad su sistema de control de procesos y su equipo eléctrico, centrando así la información en una arquitectura de red unificada. Esto crea un flujo de información central que elimina la necesidad de sistemas separados de control eléctrico y de procesos. Por tanto, su empresa entiende y gestiona mejor su consumo de energía.
La solución inteligente
Estas soluciones inteligentes permiten que los datos estén accesibles desde cualquier dispositivo eléctrico inteligente (IED) y desde cualquier estación de control de operador, lo cual implica la facilidad de implementación, mantenimiento y optimización de dichos datos. Esto también reduce de manera importante los costos de implementar una solución de alimentación inteligente. De hecho, la implementación de una solución de alimentación inteligente empaquetada puede representar hasta cinco veces menor tiempo de ingeniería y trabajo de instalación.
Por ejemplo, una refinería de petróleo aprovechó los datos unificados para reducir en un 27% el tiempo improductivo causado por fallos de los equipos, y redujo en un 35% los costos vinculados a la resolución de problemas de mantenimiento.
Cuando su equipo eléctrico se torna anticuado, no basta con sustituirlo por la versión más reciente. Las actualizaciones le brindan la oportunidad de aprovechar su infraestructura existente y de aumentar sus capacidades digitales. Gracias a la integración del control de alimentación y de procesos, así como de la digitalización, puede añadir funcionalidades que se amortizarán rápidamente mediante mejoras en la productividad.
¿Desea ver cuánto puede ahorrar con una solución digital inteligente? Consulte nuestra calculadora de amortización.