Mejora de la eficiencia energética.
Sibanye-Stillwater, una empresa multinacional de minería y procesamiento de metales, contrató a Energy Drive para mejorar y acelerar la eficiencia energética de sus sistemas de ventilación de minas. Energy Drive se concentró primero en los grandes ventiladores de superficie usados en dos de las minas de oro de Sibanye en Sudáfrica. La ventilación en la minería subterránea es fundamental, pero consume mucha energía.
"Por cuestiones de salud y seguridad, siempre hay al menos un ventilador funcionando y otro en modo de espera por si se produjera un fallo", explica James. "Instalamos y optimizamos los variadores de frecuencia (VFD) de los motores de ambos ventiladores y posteriormente redujimos su velocidad cuando estaban funcionando a la vez".
Importantes beneficios en cuanto a sostenibilidad
Mediante el uso de los variadores de frecuenciaPowerFlex® 6000T de Rockwell Automation para controlar y reducir las velocidades de los ventiladores, Energy Drive consiguió un ahorro energético promedio del 62% en el primer eje y del 48% en el segundo. Los dos ejes actualizados llevan funcionando casi un año, y pronto pondrán en marcha un tercer eje. James prevé que las tres actualizaciones proporcionarán un ahorro de energía de unos 360 gigavatios (GWh) durante el plazo del contrato.
Esta cifra equivale a retirar "5000 hogares sudafricanos de la red cada mes. Y lo que es más importante, si se mide en términos de sustentabilidad, se ahorrarían 379.000 toneladas de carbono a lo largo de dicho periodo", añade James. Los sistemas optimizados también han conseguido reducir considerablemente el consumo de agua y carbón.
Ayudando a proteger la seguridad de los mineros
Lo mejor de todo es que Energy Drive controla electrónicamente los sistemas actualizados desde la superficie. "Todos nuestros sistemas se monitorean las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con alertas preestablecidas en condiciones clave", añade James. “Ahora que ambos ventiladores están funcionando, si uno falla nuestro sistema pone en marcha automáticamente el otro, de modo que no ponemos nunca en peligro la salud y la seguridad de los mineros que se encuentran bajo tierra”.
Otra de las ventajas de monitorear y tener en funcionamiento ambos ventiladores es la mejora del rendimiento y el mantenimiento de los equipos.
James atribuye el éxito general del proyecto a un cliente sumamente colaborador "comprometido con el uso de la tecnología para mejorar el rendimiento operacional y la seguridad, así como a la excelencia tecnológica de Rockwell Automation".
Obtenga más información sobre la colaboración de Energy Drive, Rockwell Automation y Sibanye-Stillwater que permitió alcanzar importantes ahorros energéticos y conozca más detalles sobre el proyecto aquí.