Magna IV Engineering es una empresa de origen canadiense con más de 35 años de experiencia en el mercado global de ingeniería eléctrica y que actualmente está acreditada como Recognized System Integrator de Rockwell Automation. A fines de 2017, la firma se adjudicó una licitación de la minera estatal chilena Codelco, que consistió en la actualización de una serie de controladores de compresores que operan la planta termoeléctrica Central Térmica Sulfuros de la División Chuquicamata, que son controlados actualmente con éxito a través de PAC CompactLogix® de Allen-Bradley®.
Con sede principal en Canadá y filiales en Estados Unidos y Chile, Magna IV Engineering se dedica a la implementación de proyectos de ingeniería, pruebas eléctricas y, principalmente en Chile al campo de la automatización, control y comunicación.
Con una década de presencia en el mercado local, la firma ha participado en los proyectos más grandes de la minería a nivel nacional, constituyéndose además como la primera empresa en el ámbito local certificada bajo el estándar NETA (InterNational Electrical Testing Association).
Uno de sus clientes más relevantes en Chile es la estatal Codelco, que actualmente constituye la mayor compañía del planeta en explotación minera cuprífera (concentra 7% de las reservas globales de cobre). Codelco opera ocho centros mineros en el país, siendo uno de ellos la División Chuquicamata, ubicada en Calama, Región de Antofagasta (1600 km al norte de Santiago).
Chuquicamata es una mina de cobre fundada a principios del siglo XX. Es considerada la más grande del mundo en su tipo y en 2018 la división produjo 320.744 toneladas métricas de cobre fino, según datos de la propia empresa.
Las plantas de suministro de esta división dependen de la Gerencia de Mantenimiento, Servicios y Suministros, dentro de la cual funciona un área denominada Superintendencia de Automatización y Electrónica (SAE). “En los últimos seis años, hemos trabajo constantemente en distintas mejoras de automatización tanto en plantas de suministros como en otras áreas de la división Chuquicamata, por ejemplo, en proyectos de Chancado Primario y Secundario que han incluidos una serie de equipamientos provistos por Rockwell Automation y Magna IV”, explica Nelson Sáez, ingeniero experto de SAE.
De acuerdo con lo que agrega el profesional, las plantas de suministro tienen como función primordial entregar abastecimiento de “agua desmineralizada, aire (presión PSI), vapor y generación de energía de emergencia tanto para la Gerencia Concentradora como para la Gerencia Fundición”.
En este contexto, la empresa decidió llevar a cabo un proyecto de mejoramiento que buscaba potenciar el suministro de la variante aire en la Central Térmica Sulfuros, denominado “Upgrade Sistema de Control Compresores Planta Termoeléctrica”. Básicamente, la iniciativa se desarrolló a partir de la necesidad que tenía Codelco por actualizar los controladores de los compresores, los cuales proveen aire para el proceso de fundición y concentradora de la división.