La plataforma de software FactoryTalk permite que el fabricante de máquinas Dynamic Air Brasil ahorre tiempo y obtenga más competitividad para sí mismo y sus clientes.
Dynamic Air Brasil posee más de 15,000 sistemas de transporte neumático instalados en todo el mundo para materiales con tamaños y densidades de partículas muy diversos. En Latinoamérica, la empresa cuenta con aproximadamente 300 sistemas instalados en la división de transporte neumático. Además, dependiendo de la necesidad del usuario, la solución desarrollada por Dynamic Air puede incluir también los sistemas de molienda, como el caso de un diseño implementado con éxito en Brasil, en el 2017, en la industria de fertilizantes.
Dynamic Air fue fundada en 1969 en Estados Unidos, también está presente en el Reino Unido, China y Brasil, donde cuenta con dos plantas piloto instaladas en el mismo lugar, en la ciudad de Nazaré Paulista, São Paulo. Una con cerca de 20 años de funcionamiento y tecnología actualizada. La otra es nueva y realiza la molienda, la dosificación y clasificación de materiales. En estas plantas, Dynamic Air Brasil prueba a escala industrial cientos de materiales como granos alimenticios, productos químicos, minerales, partículas de vidrio, humo, textil y hasta tratamiento de efluentes. La planta tiene la capacidad de simular el proceso en los diferentes conceptos de transporte y de molienda, e identificar el que presenta el mejor resultado de acuerdo con el tipo de producto/grano.