La tecnología patentada en el nuevo sistema de cortina óptica de seguridad GuardShield™ tipo 450L-B permite que cada transceiver se utilice como un transmisor o receptor mediante los módulos innovadores que se pueden enchufar. Este video muestra cómo adquirir módulos GuardShield 450L idénticos y personalizar las características con diferentes complementos. Es una solución de seguridad flexible, simple y compacta que mejora la seguridad y productividad, mientras reduce la complejidad del sistema y los costos de inventario.
Recomendado para usted