Desarrollar un medidor con una unidad de ingeniería localizada
Cree un medidor lineal que muestre la temperatura actual en un formato ajustado al usuario conectado.
Ejemplo de aplicación: grados Celsius (it-IT)

Ejemplo de aplicación: grados Fahrenheit (en-US)

OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
LocalizedEngineeringUnitGauge.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión