Desarrollar una solución para importar objetos
Este script en tiempo de diseño crea objetos en el proyecto según los datos de un archivo
CSV
.
CONSEJO:
Puede descargar un proyecto de ejemplo desde:
ObjectsFromCSV.zipRequisitos previos
En el siguiente ejemplo, el archivo
CSV
contiene información sobre las alarmas y las variables de modelo utilizadas por estas alarmas.variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 |
---|---|---|---|
Indica si necesita crear una variable de proyecto (palabra clave variable ) o una alarma (palabra clave alarm ). | Indica el nombre del nodo que se va a crear. | Indica el tipo de datos utilizado para crear la variable:
| Indica la variable a la que apunta la alarma. |
CONSEJO:
El archivo
CSV
es parte del proyecto de muestra. También puede descargar el archivo CSV
de forma individual desde: alarms.csv- Para desarrollar el proyecto
- Guarde el proyecto.
Entregue su opinión