ZipUnzip NetLogic

Zip Unzip NetLogic permite crear, extraer y proteger con contraseña los archivos ZIP.
IMPORTANTE: Este NetLogic utiliza una biblioteca de terceros. Para obtener más información, consulte NuGet Gallery | SharpZipLib.

CreateZipArchive
Método

Comprime un archivo o una carpeta en un archivo ZIP.
Utiliza las siguientes propiedades:
Origen
Ruta completa al archivo o carpeta que se va a comprimir.
Destino
Ruta completa al archivo que se va a generar.
Contraseña
(Opcional) Frase que protege mediante contraseña el archivo generado.

UnzipArchive
Método

Descomprime un archivo ZIP.
Utiliza las siguientes propiedades:
Origen
Ruta completa al archivo ZIP que se va a descomprimir.
Destino
Ruta de la carpeta donde se extraerá el contenido del archivo.
Contraseña
(Opcional) Frase que puede ser necesaria para extraer el archivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.