Ejemplo de botón

Use este objeto para ejecutar métodos en tiempo de ejecución. Los botones pueden contener texto o una imagen.
Ejemplo de botón
Controles de tres botones con diferentes estilos aplicados.
graphic showing three different button styles

Eventos

Puede activar métodos con objetos
Botón
utilizando los siguientes eventos:
Evento
Generado en tiempo de ejecución cuando
Evento MouseClick
Un objeto se hace clic o se toca y después se suelta.
Evento MouseDown
Se hace clic o se toca un objeto.
Evento MouseUp
Se libera el clic o el toque del objeto.

Caso de uso

Desencadene distintas acciones, por ejemplo:
  • Inicie la generación del informe.
  • Reconozca la alarma activa.
  • Señale una condición de emergencia.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.