- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Ejemplo de botón desplegable
Utilice este objeto para abrir o cerrar un panel cuando se seleccione un botón.
Ejemplo de botón desplegable

Caso de uso
Abra un panel que contenga opciones o información adicionales al seleccionar un botón.
CONSEJO:
Si no hay suficiente espacio en ancho o altura con respecto a la dirección de apertura del conjunto, el panel se abre en dirección opuesta.
Entregue su opinión