Configurar un panel de navegación
Configure un
Panel de navegación
haciendo referencia a objetos del panel como fichas.- EnVista del proyecto, cree o seleccione un objeto delPanel de navegación.
- Cree tipos dePanela los que desee hacer referencia como fichas en elPanel de navegación.
- SeleccionePanel de navegación. EnPropiedadesagregue fichas seleccionando junto aPaneles.
- Cree vínculos dinámicos entre las propiedades dePanely los tipos dePanel.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Expanda las categorías dePanel#para establecer las propiedades de panel opcionales de cada ficha del panel de navegación:
- Título. Introduzca el título de la ficha.
- Ruta de acceso de imagen
La imagen anula eltítulooBrowseNamedel panel. Para una integración fluida con la interfaz de usuario, utilice imágenes planas de tamaño correcto con un fondo transparente.
Entregue su opinión