Agregar una pluma de línea de tabla

Agregue una pluma de línea de tabla para visualizar la distancia entre los valores de una variable bidimensional.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione o cree una variable bidimensional del tipo de datos
    Number
    .
    Para obtener más información, consulte Variables.
    Por ejemplo, cree una variable del tipo de datos
    Number[2,2]
    .
  2. Elija o cree un objeto
    GráficoDeXY
    .
  3. En
    Propiedades
    , junto a
    Plumas
    , seleccione
    Add
    y seleccione
    Pluma de línea de tabla
    .
  4. Cree un vínculo dinámico entre la
    Tabla de puntos
    y la variable bidimensional.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  5. (Opcional) Haga que la pluma de línea de tabla se edite en tiempo de ejecución:
    1. Establezca la propiedad
      Editable
      en
      True
      .
    2. En
      Tabla de puntos
      , seleccione
      Cambiar vínculo dinámico
      y seleccione
      Avanzado
      .
    3. En
      Editor de vínculos dinámicos complejos
      , establezca la dirección del vínculo en .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.