Crear variables
Cree variables que definan una alarma de motor, temperatura e ingredientes individuales.
CONSEJO:
En lugar de crear variables manualmente, puede importar variables del controlador en modo fuera de línea. Consulte Importar variables del controlador.
- EnVista del proyecto, cree dos variables haciendo clic con el botón derecho enModeloy seleccionando .
- Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione y escriba:
- Ingredient01
- Ingredient02
- Ingredient03
- Motor1Alarm
- Temperature
- EnVista del proyecto, seleccioneMotor1Alarm.
- EnPropiedades, seleccioneInt32y seleccioneBoolean.El tipo de valor de la variable cambia a booleano. Se necesita para la alarma digital que se configure más adelante.
Tome nota de la ubicación de las variables.
Entregue su opinión