Configurar un registro de alarmas

En el registro de alarmas se muestran las alarmas con fecha y hora del sistema, así como el estado de cada una de ellas.
La visualización del registro de alarmas en tiempo de ejecución requiere una base de datos, un registrador configurado y el widget
Cuadrícula de alarmas
o
Cuadrícula de historial de alarmas
. El widget de
Cuadrícula de registro de alarmas
muestra el registro de eventos de alarma. La
Cuadrícula del registro de eventos de alarma
muestra los datos de cada evento de alarma y su estado. Cada fila de la cuadrícula representa un cambio de estado de un evento de alarma.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    y, a continuación, seleccione
    Misc
    .
  2. En
    Componentes
    , arrastre el objeto
    Registrador de eventos de alarmas
    a la carpeta
    Registradores
    de
    Vista del proyecto
    .
    Aparecerá
    RegistradorDeEventosDeAlarmas#
    .
  3. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Cerrar
    .
  4. En
    Vista del proyecto
    , arrastre el objeto de la base de datos deseado al valor de la propiedad
    Base de datos
    del registrador. La base de datos se asocia al registrador.
  5. Seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    y, a continuación, seleccione
    Widgets
    .
  6. Arrastre la
    Cuadrícula de alarmas
    o el widget
    Cuadrícula de historial de alarmas con filtro
    a la carpeta de la
    Vista del proyecto
    .
    Aparecerá el nuevo widget.
  7. En
    Vista del proyecto
    , arrastre el registrador a
    Propiedades
    en
    RegistradorDeEventosDeAlarmas
    .
    Los datos que se registran en tiempo de ejecución ahora estarán visibles.
  8. (Opcional) Para personalizar el aspecto gráfico del widget, personalice la cuadrícula de datos, la fecha y la hora, el botón y el color del texto en el widget.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.