Implementar una aplicación FactoryTalk Optix

Los dispositivos cliente de
Rockwell Automation
ejecutan automáticamente
Aplicaciones FactoryTalk Optix
durante la implementación. Otros dispositivos cliente requieren que inicie manualmente la aplicación en el dispositivo o configure la aplicación para el inicio automático.
Utilice
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
para implementar en dispositivos locales o remotos. Utilice
Editor web de FactoryTalk Optix Studio
para implementar solo en dispositivos remotos.
FactoryTalk Optix Studio
utiliza
Acceso remoto de FactoryTalk
para implementar en dispositivos remotos.
IMPORTANTE: Si ya se está ejecutando un
Aplicación FactoryTalk Optix
en un dispositivo cliente, la implementación de otro
Aplicación FactoryTalk Optix
detiene la otra aplicación.
Requisitos previos
  • Confirme que
    Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix
    se ejecuta en el dispositivo cliente. Consulte Instalar servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix.
    IMPORTANTE: Para que funcione correctamente,
    Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix
    requiere que el puerto TCP 49100 sea accesible y un nombre de usuario válido con una contraseña configurada.
  • Confirme que el dispositivo cliente tiene una licencia válida.
    IMPORTANTE: Si el dispositivo cliente no tiene licencia,
    Aplicaciones FactoryTalk Optix
    se ejecuta en el modo de demostración y se detiene automáticamente después de 2 horas.
  • Configure un dispositivo.
    IMPORTANTE: Configure un dispositivo local o remoto. Para configurar un dispositivo local, consulte Administrar dispositivos cliente. Para configurar un dispositivo remoto, abra
    FactoryTalk Hub
    y acceda a
    Acceso remoto de FactoryTalk
    . En la ayuda en línea de FactoryTalk Remote Access, consulte
    Vista de dominio
    y desplácese hasta
    Para agregar un dispositivo
    . El dispositivo remoto también debe tener el cliente en tiempo de ejecución de
    Acceso remoto de FactoryTalk
    instalado y configurado. En la ayuda en línea de FactoryTalk Remote Access, consulte
    Configuración del cliente
    .
  1. Para implementar un
    Aplicación FactoryTalk Optix
  2. Seleccione el dispositivo configurado.
    Para obtener más información, consulte Seleccionar un dispositivo cliente.
  3. Si ha seleccionado un dispositivo remoto, primero establezca una conexión VPN con ese dispositivo. Para seleccionar
    VPN
    o una conexión de escritorio remoto, elija
    Escritorio remoto
    .
  4. Seleccione
    En ejecución
    .
  5. Introduzca la contraseña del usuario para el dispositivo cliente y seleccione
    Aceptar
    .
    En el proyecto implementado, los objetos de vídeo pueden reproducir vídeos AVI y WMV de forma predeterminada. Puede habilitar los códecs de vídeo H.265 del dispositivo de destino para la reproducción de vídeo con los formatos MOV, MPG, MP4 y MKV. Los objetos del explorador web en el proyecto implementado solo pueden transmitir vídeos en formato MP4.
Para detener
Aplicación FactoryTalk Optix
en el dispositivo cliente, seleccione
Detener
.
OBSERVACIÓN: Al hacer clic y mantener pulsado un botón en el escritorio remoto cuando el escritorio remoto no tiene enfoque automáticamente, se incrementa el botón si está configurado con los eventos
MouseUp
y
MouseClick
. Esto se debe a que enfocar el escritorio remoto haciendo clic y pulsando el botón automáticamente realiza los eventos
MouseUp
y
MouseClick
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.