Exportar una Aplicación FactoryTalk Optix a una unidad USB

Exporte una
Aplicación FactoryTalk Optix
unidad USB para implementar los
Aplicación FactoryTalk Optix
dispositivos clientes que no son accesibles en la red.
  1. Seleccione la flecha que se encuentra junto a
    Guardar
    para abrir el menú desplegable.
  2. Seleccione
    Exportar
    Aplicación FactoryTalk Optix a USB
    para abrir el cuadro de diálogo
    Exportar a USB
    .
  3. En
    Exportar a USB
    , complete:
    • Plataforma
      . Seleccione el sistema operativo del dispositivo cliente.
    • Unidad USB
      . Seleccione la unidad USB a la que desea exportar la aplicación.
    • Nombre de usuario
      . Especifique la cuenta de administrador del dispositivo cliente.
    • Contraseña
      . Especifique la contraseña de la cuenta de administrador.
    • Borrar archivos de aplicación
      . Seleccione esta opción para sobrescribir un
      Aplicación FactoryTalk Optix
      existente en el dispositivo cliente y eliminar los archivos en tiempo de ejecución asociados a esa aplicación. Desactive esta opción si la aplicación se está instalando mientras la aplicación existente todavía se está ejecutando.
  4. Seleccione
    Exportar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.