- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Crear un vínculo dinámico mediante la selección del origen
Cree un vínculo dinámico a través del panel
Propiedades
.- En laVista del proyecto, seleccione el nodo que contenga la propiedad que desea establecer mediante un vínculo dinámico.
- EnPropiedades, pase el cursor por encima del valor de la propiedad que desea establecer y seleccioneAgregar vínculo dinámico
- En el explorador de vínculos dinámicos, seleccione un nodo para que actúe como el origen de la propiedad de valor.
- Rellene los campos mostrados en función del nodo seleccionado:
- Atributo. Seleccione el atributo OPC UA que se aplicará al nodo seleccionado. Por ejemplo, seleccioneBrowseName,ValoroDisplayName.
- Formato. Seleccione el formato que se aplicará a la variable seleccionada.
- Índice de tabla. Seleccione el índice de tabla de la variable seleccionada. Esta opción solo aparece para variables de tabla.
- Índice de bits. Seleccione el índice para acceder al bit especificado de la variable seleccionada.
- ElijaSeleccionar.
La referencia al nodo o variable seleccionado aparecerá en la propiedad. Delante de la propiedad, aparece para indicar que la propiedad contiene un vínculo dinámico.
CONSEJO:
Si el vínculo dinámico no se resuelve en tiempo de diseño, aparece delante del vínculo dinámico. Un vínculo dinámico a un alias de Windows puede resolverse en tiempo de ejecución. Si el vínculo dinámico se ha roto porque el atributo vinculado ya no existe o se ha movido, aparece delante del vínculo.
Entregue su opinión