Editar un vínculo dinámico
Edite un vínculo dinámico para cambiar la variable de origen o resolver un vínculo roto o no resuelto. Inserte un marcador de posición, como {0}, para que el vínculo sea dinámico. Los vínculos rotos muestran en la propiedad mientras que los vínculos sin resolver muestran . Los vínculos dinámicos no resueltos no se pueden resolver en tiempo de diseño, pero pueden ser válidos en tiempo de ejecución, por ejemplo, al establecer un vínculo dinámico que pasa a través de un cargador del panel.
Edite un vínculo dinámico editando el vínculo manualmente, seleccionando una nueva fuente o arrastrando una nueva fuente al vínculo dinámico en
Propiedades
.- Para editar el vínculo dinámico manualmente:
- EnPropiedades, pase el cursor por encima de un vínculo dinámico y seleccione .
- Edite la ruta y, a continuación, pulse.EnterCONSEJO: Puede editar los índices de alias.
- Para editar el vínculo dinámico, seleccione un nuevo origen:
- EnPropiedades, en la propiedad que contiene el vínculo dinámico, seleccione el vínculo de la propiedad o seleccioneCambiar vínculo dinámico
- En el explorador de vínculos dinámicos, seleccione un nodo para que actúe como el origen de la propiedad de valor.
- (Opcional) EnAtributo, seleccione el atributo OPC UA que desea aplicar al nodo seleccionado. Por ejemplo, seleccioneBrowseName,ValoroDisplayName.
- (Opcional) EnFormato, seleccione el formato que desea aplicar a la variable seleccionada.
- (Opcional) EnÍndice de tabla, seleccione el índice de tabla de la variable seleccionada. Esta opción solo aparece para variables de tabla.
- EnÍndice de bits, seleccione el índice para acceder al bit especificado de la variable seleccionada.
- (Opcional) Para crear un vínculo dinámico complejo, seleccioneAvanzado.OBSERVACIÓN: Para obtener más información, consulte Crear un vínculo dinámico complejo.
- ElijaSeleccionar.
- Para editar el vínculo dinámico arrastrando un nuevo origen, arrastre el nuevo origen al vínculo dinámico que se encuentra enPropiedades.
- Para restaurar un vínculo dinámico para el cual ha seleccionado la variable, haga clic con el botón secundario en el valor de la propiedad y seleccioneRestablecer enlace.
Entregue su opinión