Cambiar las propiedades de un objeto gráfico
Cambie las propiedades de un objeto gráfico para cambiar el nombre, las propiedades exclusivas del objeto gráfico, así como su apariencia y comportamiento en tiempo de ejecución.
Las propiedades que se muestran para un objeto gráfico dependen del objeto gráfico seleccionado. Para abrir el objeto gráfico y ver su contenido antes de cambiar las propiedades, en
Propiedades
, seleccione .- EnVista del proyectoo en la ventana, seleccione el contenedor o el objeto gráfico.
- EnPropiedades, cambie las propiedades de estas categorías:
- Nombre. Seleccione el nombre existente e introduzca un nuevo nombre para el objeto gráfico.
- Aspecto. Cambie el modo en que aparece el objeto gráfico en tiempo de ejecución.
- Tamaño y diseño. Cambie el tamaño y la posición del objeto gráfico en tiempo de ejecución.
- Eventos. Agregue métodos para que los eventos se realicen en tiempo de ejecución cuando el usuario realice una acción o el sistema le solicite una acción.CONSEJO:Los objetos gráficos del medidor contienen las categoríasValoryMedidor. Si las propiedadesValor mínimoyValor máximode un cambio del calibre cambian de forma continua y rápida, el rendimiento de la aplicación en tiempo de ejecución se ve afectado porque el calibre debe volver a dibujarse con cada cambio.
Entregue su opinión