Copiar un objeto gráfico

Copie un objeto gráfico para duplicar la configuración del objeto gráfico. Los objetos gráficos copiados permiten generar coherencia y ahorrar tiempo en el proceso de creación.
  1. En
    Vista del proyecto
    o en la ventana, seleccione el contenedor o el objeto gráfico.
  2. Haga clic con el botón derecho en el objeto gráfico y seleccione
    Copiar
    o pulse
    Ctrl
    C
    .
  3. Haga clic con el botón secundario en la
    Vista del proyecto
    o en la ventana y seleccione
    Pegar
    o pulse
    Ctrl
    V
    . El elemento gráfico se pega encima del elemento gráfico copiado.
  4. Arrastre el nuevo objeto gráfico fuera del objeto gráfico copiado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.