Convertir un objeto en movible

Haga que un contenedor o un objeto de dibujo se pueda mover para que el usuario pueda arrastrar el objeto en tiempo de ejecución.
CONSEJO: Puede crear cuadros de diálogo movibles y otros elementos flotantes de la interfaz.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto.
  2. En
    Propiedades
    , establezca el
    Mover destino
    :
    • Ninguno
      . El objeto no se mueve cuando lo arrastra en tiempo de ejecución.
    • Propio
      . El objeto se mueve cuando lo arrastra en tiempo de ejecución.
    • <AncestorObject>
      . Los objetos antecesores y secundarios se mueven conforme arrastra el objeto en tiempo de ejecución.
Ejemplo
Considere esta situación:
  • El objeto rectángulo azul es un elemento secundario del objeto rectángulo naranja.
  • El
    Mover destino
    del rectángulo azul se establece en el rectángulo naranja.
  • En tiempo de ejecución, si arrastra el rectángulo azul, se moverán los rectángulos azul y naranja.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.